This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:采用分立式解决方案的 SEL 引脚控制

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174499/hd3ss3212-sel-pin-control-using-discrete-solution

器件型号:HD3SS3212

我们使用 HD3SS3212多路复用器/多路信号分离器开关来启用 USB Type C 可逆性功能。 我们使用连接到 USB Type-C 插座的 USB PD 3.0灌电流控制 器、其 CC1和 CC2引脚通过5.1K 电阻接地。 我们使用的 PD 灌电流控制  器没有任何控制引脚来通过检测 CC 引脚来控制 HD3SS3212 SEL 引脚。 因此、我们 计划  使用基于 CC1和 CC2引脚电压的比较器来控制 HD3SS3212 SEL 引脚。  您能否提供任何参考设计或指导来  直接根据插座 CC1和 CC2引脚电压控制 HD3SS3212 SEL 引脚  

此外、我还对 USB 类型连接器有一些一般问题。 请回答以下问题  
1)设备中的插座
  电源-为我的器件灌入电源
  数据-在数据传输中充当主机
 那么该插座将是 UFP 还是 DFP? 端口接收功率但在数据传输中用作主机的端口将是 UFP 还是 DFP?
 或者、接收电源的连接器(如此处插座)在数据传输中只能用作 USB 器件(外设)而不能用作主机吗?
2)请提供具有 UFP 和 DFP 中 Rp 和 Rd 电阻器的 CC 引脚连接图、以了解电缆翻转和未翻转条件下的插座 CC 引脚电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rama:

      我们 始终假设 PD 控制器或 CC 控制 器将有一个引脚来控制 USB3多路复用器、因此我们没有用于此目的的参考设计。

      我们仅支持 CC 控制器、不支持电源角色交换。 因此、请向 PD 团队提交有关第二个问题的另一个 TT。

    此致

    Brian