This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232DW 支持电容器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174465/max232-max232dw-supporting-capacitors

器件型号:MAX232

我能否在该 IC 上使用尺寸为0201的1uF/25V 陶瓷电容器(在此处进行文档)。 此 RS232收发器是否正常工作、或者我必须使用相同值的1uF/25V 电容器、但尺寸更大(例如0805)?

问题2 -引脚16 VCC 引脚是否需要文档中所示的1uF 电容器或0.1uF 电容器?

REF:典型电路位于文档的第10页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µF 确保有效电容约为1 μ F。 由于直流偏置效应、采用极小封装的 MLCC 可能无法实现这一点;请查看电容器的数据表。

    电荷泵会产生较大的瞬态电流、因此需要更大的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果 您有任何其他问题、请告诉我。 我同意克莱明的发言。  

    此致、

    Tyler