This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 集线器建议

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174078/usb-hub-recommendation

主题中讨论的其他器件:TUSB8042

各位专家、您好!

作为本次讨论的继续:

客户还 在寻找一种简单的解决  方案、将4端口 USB 3.0集线器功能添加到其产品中、并希望获得您的任何建议。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的 USB3 4端口集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的建议。

    这些芯片的库存水平和交货周期如何? 我注意到、除了库存仅为195的 TUSB8042外、其他所有器件均缺货。 我们预计每年将有500卷、这是否是一个问题?

    此外、还想知道您是否有任何可用于下行2至4端口的 USB 2.0高速集线器 IC。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500不应该有任何问题、只需咨询您当地 的 TI 营销人员即可。

    对于 USB 集线器、我们有 TUSB4041和 TUSB4020。

    此致

    Brian