This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:支持模拟和数字音频的应用

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TS5USBA224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176340/tusb320lai-application-for-both-analog-and-digital-audio-supports

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB321TS5USBA224

你(们)好

我的客户正在尝试为其当前手机添加 Type-C 支持、他们使用的用于通信的 LSI 只支持模拟音频输出。

他们希望 Type-C 端口支持以下3种功能

1.如果将 Type-C 耳机连接到手机(集成 DAC)

LSI -> ADC (如果耳机需要数字信号、我认为这是必要的、对吧?) ->耳机(接收设备)

2.如果将3.5mm 插孔连接到 Type-C 转换器,并将3.5mm 耳机连接到手机

LSI ->耳机(接收设备)

3.如果 PC 连接到 Type-C 端口

LSI <->PC (源设备)

此外、如果将5V 充电器连接到 Type-C 端口

5V ->电池

您能否建议能够做到这一点的 CC 控制器解决方案?  

请参阅我创建的下面的方框图以更好地理解。 此外、如果您能就此提供一些建议、这将会大有帮助。

e2e.ti.com/.../Type_2D00_c-audio.pptx

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要具有 DIR 引脚的 TUSB321来控制 TS5USBA224。

    此致

    大脑