This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:除了高 Z 断电之外、还提供开路输入失效防护建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176424/ds90lv004-open-input-failsafe-recommendations-in-addition-to-high-z-power-down

器件型号:DS90LV004

您好!

 在 Vcc = 0V 且输入被另一个器件主动驱动的情况下、除了 DS90LV004、是否还建议使用开路输入失效防护电路?在这种情况下、可能是 FPGA?

谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件未通电时、它不关心电压。

    但涉及三个器件。 其中哪些已断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、LVDS 中继器/缓冲器(DS90LV0004)将断电、LVDS 驱动器仍将处于激活状态、并可能会进行驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当中继器断电时、接收设备(连接到 DS90LV004的输出)会在总线上看到无效状态。 如果该器件没有失效防护输入、则需要向该总线添加失效防护电阻器。 (DS90LV004的输入是否由发送器驱动无关紧要。)