This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1512:THVD1512半双工

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510, THVD1512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176276/thvd1512-half-duplex-with-thvd1512

器件型号:THVD1512
主题中讨论的其他器件:THVD1510

您好!

当 THVD1512DGSR 的 A 和 Y 以及 B 和 Z 短路时、它看起来像 THVD1510。

以这种方式将 THVD1512用作半双工通信的器件是否存在任何问题?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ddoor,

    这样做没有问题。 在半双工器件中、Y 和 A/B 在内部短接在一起、因此在全双工器件上在外部执行此操作是可以的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson