This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:电源电流

Guru**** 2516760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176361/sn65hvd231-supply-current

器件型号:SN65HVD231

您好!

在第8.5节电气参数下、最大电源电流为17mA、这是否意味着、 即使在 最高 CAN 速度下且 在所有工作温度范围内、该值也不会超过17mA。

此致

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    本节中的指定电流仅指收发器自身消耗的电流(CAN 总线上无负载)。 这不包括在 CAN 总线上的端接电阻上驱动差分所需的电流。 在总差分负载为60欧姆的典型系统中、驱动2V 差分所需的驱动器电流为33mA。 在这种显性状态下、收发器的 Vcc 引脚将消耗驱动差分电流(33mA)所需的电流和收发器的静态电流(最大17mA)。 请记住、驱动器的隐性状态所需的电流要少得多(与静态电流相比可忽略不计)、因为在总线负载上没有驱动差分信号。 在主动驱动总线的同时、收发器将在每个驱动状态中花费大约一半的时间、并且在空闲(不传输数据)时仅保持隐性状态。 因此、可以将平均功耗估算为这些电流的平均值:

    Pavg (发送)=(Idom + IQ + IREC + IQ)/ 2 =(33mA + 17mA + 0mA + 17mA)/ 2 = 33.5mA

    这仍然是一个相当简化的解释、因为这个主题相当复杂。 此 E2E 帖子会提供更多详细信息。  
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/246035/wattage-requirements-for-can-bus-terminating-resistor-with-sn65hvd233?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65HVD255 

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott