This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:从 P0-P3读取

Guru**** 2847920 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176092/pcf8574a-reading-from-p0-p3

器件型号:PCF8574A

大家好、

我们的客户希望 从 PCF8574A 的 P0-P3读取输入、但无法确定如何对器件进行编程。 根据我们的客户、

我看到 msp430g2xx3_uscib0_i2c_02.c (TI.com) 显示其为 PCF8574A 的示例。 但我找不到代码中从 P0-P3读取输入的位置。 数据是否仅显示在 UCB0RXBUF 中?

我只需要专用于读取 PCF8574A 输入的器件。  是否可以获得一个 C2000系列器件的示例?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例程序会重复启动读取事务(设置 UCTXSTT、清除 UCTR)。

    PCF8574A 只有一个寄存器、因此、要读取输入、只需执行一次 μ I²C 读取操作、而无需写入寄存器地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Tyler