This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:支持8M

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175786/tcan4550-q1-8m-support

器件型号:TCAN4550-Q1

您好!

 我对 TCAN4550-Q1有疑问。

数据表的首页显示、此器件可支持高达8Mbps 的速率。
但有一条注释需要我确认。

在下面的 t_bit (xxx) 8M 参数中、有一条注释(5)。  


下面是注释(5)。  

我会确认这一意图、"未经100%测试"。
是否保证8Mbps 的运行?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    CAN FD 标准的当前版本仅指定高达5Mbps 的运行速率。 因此、现有的一致性测试仅验证我们达到此速率的速度。 我们从第三方测试机构收到的报告使我们能够在5Mbps 运行时声明合规性、但我们自己的测试和特性也使我们能够声明8Mbps 功能。  

    请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    因此、我们可以保证这些8Mbps 的最小/最大值、 该器件可以正式支持8Mbps 通信。
    但它未通过 CAN 合规性测试、原因仅仅是 CAN 未指定8Mbps 的运行速度。

    对吧?

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Oba、  

    是的、没错。 "未经过100%测试"是因为电流标准测试的结果并不那么远。 数据表值本身由 TI 测试并得到保证。  

    此致、
    Eric Schott