This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408A:无法控制 GPIO H 或 L

Guru**** 2608635 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175724/tca6408a-tca6408a-cannot-control-gpio-h-or-l

器件型号:TCA6408A

我们的项目使用 TCA6408A 8 GPIO 作为输出来控制电源芯片使能、因为 TCA6408A  输出是推挽式 GPIO、无 PU 或 PD。

我们尝试移除终端电源芯片、只需左侧连接器、并移除源 I2C、只需使用 Aardvark 即可进行 R/W  不管所有1s (0xFF)或0s (0x00)的值是什么、输出都不会改变。

附件是我们的设计、请帮助检查、或者您有什么想法、请告诉我们、谢谢。

e2e.ti.com/.../Y22Y2_5F00_IO-EXPANDER-TCA6408ARSVR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    在进行通信之前、是否已将 TCA6408A 上的 RESET 引脚设置为高电平?

    是否在写入输出寄存器之前修改配置寄存器?

    在写入器件时、您是否从器件接收到任何 ACK?

    在 IO 扩展器之前、您似乎有一个 I2C 开关、是否在写入 TCA6408A 之前先写入 I2C 开关以启用正确的通道?

    您是否有针对器件的通信尝试的范围? SDA/SCL

    您提供的原理图未显示任何问题:引脚与数据表匹配、存在去耦电容器、SDA/SCL 网络名称与引脚名称匹配。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在通信之前、RESET 引脚为高电平。

    关于 I2C、我们有一个检查波形、当 Aardvark R/W 时有响应、当写入数据后读取值时结果发生变化

    我们在   I2C 开关之后直接将 Aardvark 连接到 TCA6408A 的 I2C

    命令、配置寄存器为01、输出寄存器为 FF 或00、对吧? (地址为0x20、原理图错误)

    波形

    read_0x20_01FF.png

    read_0x20_01FF.png

    read_0x20_0100.png

    write_0x20_01FF.png

    write_0x20_0100.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Van、

    配置寄存器为0x03h。 加电后、器件配置寄存器默认为0xFFh、这使得 p 端口为所有输入引脚。 您需要将0x00h 写入寄存器0x03h 以将引脚设置为输出。 之后、您应该能够通过写入0x01h 来切换 p 端口。

    是否可以验证是否正在写入0x03h?  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很不错!
    非常感谢