主题中讨论的其他器件: TPS2553、 TIDA-00287、 HD3SS460、 TUSB564
各位专家:
向 CX 寻求您对此问题的帮助:
按照 TIDU428设计示例、我设计了一个集线器、将两个蓝牙外设连接到一个 USB 3.0 PC 端口。 这两个蓝牙模块通过两个 CP2102N-A02-GQFN24 RS232路由到 USB 桥接器、并从每个桥接器路由到 TUSB8020B 集线器的下行端口。
问题是要使用连接到 TUSB8020B 下行端口。 由于 CP2102N 是 USB 2.0、因此我只能连接以下线路:
-通过 TPS2553电源开关将 Vcc 转换为 USB 总线电压
- D+
- D -
- 0V
因此、为了使所有事情都正常工作、我想将它们连接在一起:
-具有 CP2102N D+线路的 USB_DP_DN1
-具有 CP2102N D 行的 USB_DM_DN1
并以类似的方式连接到第二个下行端口。
我的问题是如何终止其他 USB 未使用的线路、因此 USB_SSTX... 而未连接的 USB_SSRX、我只需将其保持悬空、或者必须在其上使用一些上拉或下拉电阻器?
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.