This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:CLK+和 CLK-的封装引脚

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175619/tpd12s016-package-pins-for-clk-and-clk-

器件型号:TPD12S016

大家好、我正在使用 TPD12S016RKTR、我很困惑哪个引脚是 CLK+、哪个引脚是 CLK-。  

我看到论坛上还有另一个关于这一议题的问题,但没有答案。 因为这些是 ESP 引脚、所以这一点无关紧要。  

您能告诉我什么是引脚14、什么是引脚15吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉让您感到困惑、引脚14是 CLK-、引脚15是 CLK+。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。