This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:初学者问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DJEVM, TPS65987DDJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166068/tps65987djevm-beginner-questions

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDJTPS65987

您好!

我已订购 TPS65987DJEVM 并开始进行练习。

我有几个问题:

1.在哪里可以找到此评估板的完整原理图、包括布局?

2.应用程序自定义工具通过 Tiva 处理器访问 I2C 线路的 PD,Tiva 处理器在我的 Windows 11计算机中创建一个虚拟串行端口。 它以某种方式仿真 COM10上的 I2C 线路、如下图所示。  

我希望通过使用 C 语言开发的自定义 Windows 应用来控制 I2C 线路、以试验 TPS65987DDJ 命令。 是否有一种文档描述了 COM10用于控制 I2C 线路的协议类型?

3.评估板没有任何附件,只是组装了 PCB,它使用了一个奇怪的电源适配器连接器。 是否有任何交流/直流壁式适配器直接适用于评估板的电源插孔?

4.您能告诉我 TPS65987DDKRSHR、 TPS65987DDJRSHR 和 TPS65987DDHRSHR 之间的差异吗?

谢谢你。