This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:通道损耗工具

Guru**** 2380770 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170605/tdp1204-channel-loss-tool

器件型号:TDP1204

大家好、

客户对我们的 Excel 工具有一些疑问

请允许我知道   为什么在有限 模式和线性模式之间有不同的建议前置通道长度、

我的意思是、它们的 EQ 都是12dB。

我更改了 DE、但没有任何变化、所以它与 DE 无关吗?

e2e.ti.com/.../TX-trace-length-budgeting-revB.xlsx

2.客户应该使用有限模式而不是线性模式的情形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    线性或受限模式由转接驱动器设计决定。 一些转接驱动器仅支持线性模式(仅 RX EQ、无 TX 输出控制、如摆幅或预冲/去加重)、而一些转接驱动器支持有限模式(RX EQ 和 TX 输出控制、如摆幅或预冲/去加重)。  

    因此、在有限模式下(RX + TX 补偿)的补偿将大于线性模式(RX 补偿)的补偿、因此在有限模式下可以具有更长的前置通道布线长度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢您的图示。

    但我认为 EQ 决定了前置通道、而 DE 决定了后置通道、两者都是独立的。

    因为 我尝试更改 DE、但它不会更改建议的前置通道长度

    我的问题是、如果前置通道已经考虑了 TX DE、那么 为什么我们仍然看到建议 的后置通道 长度随 DE 值变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    在有限模式下、前置通道和后置通道彼此独立、因此您可以看到、当您更改 TX MAX DE 但保持 RX MAX EQ 相同时、计算出的前置通道长度不会改变、但后置通道长度会改变。

    当您更改 RX MAX EQ 但保持 TX MAX DE 相同时、前置通道长度随之改变、但后置通道长度保持不变。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的解释、

    但我无法理解、如果两者都是独立的、那么为什么在估算前置通道长度时该工具仍会考虑去补偿、

    这使得有限的前置通道长度 小于线性长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    您可以分享您的计算电子表格吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0083.TX-trace-length-budgeting-revB.xlsx

    正如我说过的、频道前的情况截然不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    对于相同的通道输入、在有限模式下具有高置信度的前置通道为9.8英寸、而在线性模式下为7.5英寸、因此我不确定为什么您说 有限的前置通道长度小于线性。

    e2e.ti.com/.../4604.TX-trace-length-budgeting-revB.xlsx

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、另一方面、

    再次对其进行短语描述、为什么比线性模式更长、为什么相同 EQ 存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    借助线性转接驱动 器、其均衡可应用于对前置和/或后置通道的补偿、但使用具有 TX 摆幅和预加重的有限转接驱动器、链路分为前置通道和后置通道两部分。 前置通道仅由 RX EQ 进行补偿、而后置通道将由 TX 预加重进行补偿、因此您可以单独计算前置通道和后置通道损耗。  

    在这种情况下、您将看到线性模式下的前置通道小于有限模式下的前置通道。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢,现在完全理解了,

    最后一个问题,

     如果在线性模式下、我决定仅对后置通道或仅对前置通道进行全部补偿、我可以在哪里更改此设置?

    您  说的这种线性模式在 USB 或 PCIe 等其他接口转接驱动器上也有效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    您必须更改电子表格中的计算器选项卡。

    线性/受限将取决于转接驱动器设计、而不是特定的协议。  

    如果您有时间、我强烈建议您阅读此英特尔白皮书、 该白皮书是对信号调节器的一个很好的介绍、https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/serial-bus-white-paper.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢,这是一件很好的事情。

    我将花一些时间阅读它、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我读了这些材料,有一个问题。

    由于它提到了限幅转接驱动器的增益级、与线性转接驱动器不同、它具有高增益削波、

    这是否意味着当我们将 TDP1204的模式更改为受限模式时、增益级也会更改为低于高增益行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    TDP1204具有内部增益级、因此在有限模式下、您可以对其进行-15%至20%的编程、

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道线性电压始终保持不变、

    但这 -15%是否意味着摆幅将为1000倍(1-0.15)?

     增益曲线的陡峭程度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    但这 -15%是否意味着摆幅将为1000倍(1-0.15)

    ***正确

     增益曲线的陡峭程度如何?

    我真的不知道、因为我们没有描述它的特征。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,

    那么、您意味着增益曲线将与线性曲线相同、但仅 VOD 摆幅发生了正确的变化?

    因此、TDP1204中有限和线性之间的唯一区别似乎是 FFT (去加重功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    不、我说过、由于我们没有在 TDP1204处于受限模式时描述 TDP1204 TX 增益曲线的特性、我不知道曲线的陡峭程度。

    谢谢

    David