This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:变频电压值

Guru**** 2877470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175492/tpd6e05u06-vf-voltage-value

器件型号:TPD6E05U06

您好、先生、

我是否可以知道 TPD6E05U06上的 VF 电压为0.6V、对吧? VF 最小值和最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    遗憾   的是、本数据表中没有 VF 的最小值/最大值规格、只有典型值。  该器件的典型 I-V 曲线显示正向电压约为-0.6V  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户使用数字万用表测量 IC 体、并得到0.8V 的 VF 值。 我是否可以知道该值是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是的、该值正常、正向电压应保持在-1V 以下、并通过二极管提供1mA 的测试电流。 数字万用表的工作方式是向电路注入电流、正向电压将根据该测试电流而变化。  

    此致、

    Sebastian