This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:中继器模式和媒体转换

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175883/dp83td510e-repeater-mode-and-media-conversion

器件型号:DP83TD510E

您好!

 

我对 DP83TD510E 有疑问。

数据表显示此器件支持中继器模式和媒体转换。
我觉得这两个概念基本上是相同的、即 RMII 背靠背连接。
除了使用 T1L-T1L 或使用 T1L-10Base-T 之外、它们之间是否存在任何差异
如果它们不同,如何配置介质转换?
我可以找到如何配置中继器模式,但无法找到如何配置媒体转换。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您的假设是正确的、基本而言、它们的行为方式是相同的、只是随应用的立场而变化。

    中继器模式用于延长电缆长度、当介质转换器用于在另一端实现铜接口时、将 RMII 接口的 CRS_DV 引脚配置为 RX_DV 的自举是实现上述任一操作的关键。

    此致、
    Rahul