This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:RSV1和 RSV2连接

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175868/sn75lvpe5412-rsv1-and-rsv2-connection

器件型号:SN75LVPE5412

您好!  

数据表中提到了将 RSVD1 (PIN2)和 RSVD2 (引脚12)与 GND 相连、以实现出色的信号完整性性能。

但是、我们的 EVM 连接到0.1uF 电容和 GND。

由于 PCB 空间问题、我们希望将这2个引脚直接接地、假设没关系。

请帮助您再次确认、谢谢!

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    日期表会进行更多更新、我们应遵循数据表建议。 请建议客户改用零欧姆电阻器。 这些可在将来提供更大的灵活性。

    此致、Nasser