This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:WOL 问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171061/dp83867cr-issue-with-wol

器件型号:DP83867CR

尊敬的 e2e 团队:

DP83867CRRGZR 有问题:我尝试使 WOL 在电路板上工作、但在完成所有需要的配置后、WOL 中断不会发出、并且查看寄存器0x0135状态、我看不到魔术包检测、 即使我多次发送它、实际电路板也会在操作系统级别检测到它 (我使用 Wireshark 工具看到它)。 以下是使用的配置:

  • 中断低电平有效(将位13 ->寄存器0x0014置位)
  • INTN/PWDNN 作为中断输出(设置位7 ->寄存器0x001E)
  • WOL_OUT_MODE 至脉冲中断、魔术包唤醒(设置0x81 ->扩展寄存器0x0134)
  • 启用 WOL_INT (设置0x8 ->寄存器0x0012)

可以帮帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Giorgia