This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:默认 EQ 指数中的 dB 值是多少?

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175468/ds320pr810-what-is-the-db-value-in-default-eq-index

器件型号:DS320PR810

您好!

当应用程序在 SMBus 受控模式下使用时、EQ 指数为默认值。

当 EQ 指数默认为时、我是否知道 dB 值@16GHz?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    默认设置与 EQ 指数5相同。 这意味着16GHz 时 DS320PR810的增益约为1odB (请注意数据表的表7-1)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Nasser

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎