This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:TCAN1044AVDRBRQ1替代产品

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174372/tcan1462-q1-tcan1044avdrbrq1-replacement

器件型号:TCAN1462-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1462V-Q1

大家好、

我们的客户一直 在使用 TCAN1044AVDRBRQ1进行设计、现在他们希望 在需要 SIC 时切换到 TCAN1462V-Q1 (SON8)。

我知道这两款器件在相同的封装和引脚排列下具有引脚对引脚兼容性。 这是否意味着它们在功能上兼容、我们根本不需要更改设计?

谢谢、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muwei、

    没错。 此系列 SIC 收发器的设计方式与 CAN FD 收发器相同、与 PCB 设计和软件相同。 唯一显著的区别是提高模拟信号线路上的信号质量、从而允许使用更大、更复杂的电缆束。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    顺便说一下、是否有任何计划使 该器件 符合 Velio 标准? 哪个 CMC 将被限定为组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muwei、

    我们目前正在与 Velio 合作、以确定哪些测试适用于 CAN SIC 收发器。 一旦确定了这些要求、我们将提交我们的 CAN SIC 系列器件、以便在 Lilio 进行测试。 我预计新认证的 CMC 可能与 TCAN1044A - VFB4532-510D 使用的 CMC 相同。

    此致、
    Eric Schott