This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:在 UFP 模式下设置高电流

Guru**** 2751905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174442/tusb320evm-set-up-high-current-in-ufp-mode

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25792TUSB320

我需要有关 TUSB320EVM 板的帮助。 在 UFP 模式下、我很难设置高电流。 我只从 Vbus 中获得"标准"0.5A 和5V 电压。

下面是有关我在该´ve 上所做操作的更多详细信息:I θ 设置 UFP 模式的骤降(TUSB320EVM 的数据表第5页)。 插入 USB-C 电缆(J7)。 用一根"改良的"µUSB 电缆(另一侧只有+和-)插接至 J6。 μ µUSB 电缆的+和-连接到电池充电 IC (BQ25792)、可确保电压和电流。 ´ve、独立于 USB-C 连接、我仅测量0.5A 电流。 我´ve 了几个 USB-C 电源、例如具有65W 输出的笔记本电脑电源。

我想我需要写入 CURRENT_MODE_DETECT 寄存器、以将电流设置为高电平、对吧? 是否有 TI 软件/应用程序用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´ve 到  CURRENT_MODE_DETECT 仅为 RU。 因此、我需要写入 CURRENT_MODE_Advertise 位、例如、01以实现中等电流输出? 为此、我需要将 TUSB320设置为 DFP 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´m 越来越了解 IC。 I´ve 将寄存器0x08编程 为0x40 (中等电流广播)并将 0x0A 设置为 DFP 模式(0x20)。 J7连接到 USB-C PC 端口。  我可以监控串行通信、并且寄存器已正确编程。 n´t、我的"负载"上仍然没有获得中等电流。 我的负载从  BQ25792开始。 那么、我需要将  BQ25792设置 为 UFP 吗?
    我´ve 的另一点是:当我将一个65W 电源笔记本电脑 USB-c-ca-ple 插入 TUSB320时、我会在 I2C 上获得 FF。 为什么是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UFP、您只需在 GPIO 模式下监控 OUT1/OUT2、然后查看 电流检测是否正确。

     在电缆的另一侧、您的意思是+和-没有 CC 引脚?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用+和-表示 VBUS 和 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 CC 引脚来进行电流输送和检测、否则它将不起作用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    是否可以进行此设置? 使用此设置、我是否能够从 TUSB320获得高达3安培的电流? 如果不是、什么会起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、根据 TI 的设置、它应该起作用。  

    您是否正确设置了开关? 可以先使用 GPIO 模式吗?

    Regardsd

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    开关处于此位置、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据交换机设置,它被配置为 I2C、

    在 I2C 中、您需要将0A、bit [4、5}设置为 UFP、然后将0A bit 3设置为1以复位 Current-mode_detect。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一个更详细的解决方案。  
    正如我了解的这个板。 如果我将所有 DIP 位置置于10000001 (UFP)并将电源插入 USB-C 连接器、它应通过 Vbus 提供电源(高达3A)。 对吧?


    处于 UFP 模式的 TUSB320的主要作用是将 CC1和 CC2下拉至 GND、对吧? 因此、我可以通过器件上的 USB-C 母连接器和 CC 线路上的两个下拉电阻器来解决该问题? 我只需要15W (或更低)的功率。  

    如下所示:



    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UFP、它仅检测电流模式、DFP 通过 VBUS 供电并通告电流模式。

    如果  您将 CC1和 CC2下拉至 GND、它将在 GPIO 模式下自动配置为 UFP。