This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:与 TTL MCU 型 LCD 兼容

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174252/tfp401-compatible-with-ttl-mcu-type-lcd

器件型号:TFP401

您好!

我们有一组 LM12S471屏幕可供控制、并想知道 TFP401是否可以工作。

根据 LM12S471F 的数据表 (找不到适用于 LM12S471的数据表)、LCD 在屏幕上部和下部使用2组8位(DL0-7和 DU0-7)的 TTL com。

但并非像通常的 TTL RGB 屏幕一样、在这些屏幕中、您有针对每种颜色(R - G - B)的特定引脚、这种屏幕通过8个并行位对颜色进行序列化

TFP401是否具有特殊模式来控制这些类型的屏幕?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoilo、您好!

    感谢您的提问。

    您能否提供方框图来帮助澄清您要实现的目标?

    此外、您是否正在尝试将 HDMI 输入垂直剪切为一半、将其转换为 TTL、并将 TTL 数据的上半部分发送到屏幕的上半部分、将 TTL 数据的下半部分发送到屏幕的下半部分?  

    或者您是否正在尝试发送奇数/偶数位?  TFP401可支持在双端口中发送奇数/偶数位。

    尊敬的、

    William Y.