This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:搜索 PHY/PHY 以及有关 TI 100Base T1 PHY 的问题

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175146/dp83tc811s-q1-searching-for-phy-phys-and-questions-on-ti-100base-t1-phy

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811、 DP83TD510E

您好!

对于新项目、我想对以下问题获得一些答案:

  1. 我需要一个用于中央单元和多达16个单元之间以太网通信的 PHY。

应用是航空电子设备、PHY 的温度等级需要至少为125C 结温

您对这种 寿命较长的 PHY (PHY)有何建议?

  1. 我考虑使用汽车 PHY DP83TC811S-Q1、因为它能够根据100BASE-T1标准在单对上工作。 但是、由于设备之间的最大长度可达60m~80m、我不需要100Mbps、因此我认为以10Mbps 的速率运行。
    1.  在这种情况下、您能不能肯定 DP83TC811S-Q1支持的电缆范围是多少?
    2. 如果使用 BMSR 寄存器将器件设置为10BASE-T 全双工,这是否意味着它将在标准电缆长度为100m 的单线对上支持10BASE-T?
  2. 在数据表中、它被写为" 100BASE-T1–符合 IEEE 802.3bw 标准–符合开放联盟标准–可与 BroadR-Reach 和100BASE-T1 PHY 互操作"句子"符合开放联盟标准"的含义是什么、如果速率为10Mbps、将保持互操作性 100Mbps?
  3. 由于产品将具有大量 PHY、为了减少布线、我希望在 SMII 模式下工作。
    1. 为什么这种模式是 SGMII 而不是 SMII (1000M 与100M)?
    2. 如果我想在10Base-T 而不是100Base-T 中操作器件,我可以使用 SMII/SGMII 吗?
    3. 在10BASE-T 模式下、SMII 总线的速率是多少
    4. 在 MII/RGMII/SGMII 模式下、写入 PHY 的时钟(XI 引脚5)为25M、在 RMII 模式下为50M。 如果设备在10BASE-T 而不是100BASE-T 中工作,25M 是否仍然为真?

 谢谢、

Avner

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="336758" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175146/dp83tc811s-q1-searching-for-phy-phys-and-questions-on-ti-100base-t1-phy "]您对 这种寿命较长的 PHY (PHY)有何建议?[/quot]

    您可以在产品页面中按温度规格、所需 MII 和应用所需的所有参数进行筛选。
    https://www.ti.com/interface/ethernet/phys/products.html


    [引用 userid="336758" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175146/dp83tc811s-q1-searching-for-phy-phys-and-questions-on-ti-100base-t1-phy。]我考虑使用汽车 PHY DP83TC811S-Q1、因为它能够根据100BASE-T1标准在单对上工作。 但是、由于设备之间的最大长度可达60m~80m、而且我不需要100Mbps、因此我认为以10Mbps 的速率运行。

    DP83TC811S 仅以100Mbps 运行。 不支持10Mbps。

    [引用 userid="336758" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175146/dp83tc811s-q1-searching-for-phy-phys-and-questions-on-ti-100base-t1-phy "]在数据表中,它被写为" 100BASE-T1–符合 IEEE 802.3bw 标准–符合开放联盟标准–可与 BroadR-Reach 和100BASE-T1 PHY 互操作"符合 Open Alliance 标准一句的含义是什么",如果速率为10Mbps,将继续保持互操作性 而不是100Mbps ?[/报价]

    下面是一份应用手册、其中介绍了 DP83TC811的开放联盟规格、该应用手册也可在产品页面上找到:
    https://www.ti.com/lit/an/snla293/snla293.pdf?ts=1669676047066&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TC811S-Q1

    此器件仅支持100Mbps。

    [引用 userid="336758" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175146/dp83tc811s-q1-searching-for-phy-phys-and-questions-on-ti-100base-t1-phy "]由于产品将具有大量 PHY,为了减少我希望在 SMII 模式下工作的路由。

    本产品不支持 SMII 模式。 目前、TI 不提供任何支持 SMII 接口的 PHY。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢快速回答。

    我看到寄存器0x0000中的器件速度选择始终为100Mbps、即使寄存器0x0001显示10BASE -T 选项也是如此 好的,谢谢!

    如果是、100Base-T 被定义为支持15m 电缆。 TI 是否测试了距离更长的 PHY?  使用 DP83TC811S-Q1验证的最长电缆是什么?

     谢谢、

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    DP83TC811S 绝对支持15m 电缆、我认为它不会按照 您的要求达到长度。

    实现更长的长度需要多个因素、包括电缆质量、软件调整等 我建议使用我们的评估模块执行电缆长度测试。

    如果您正在寻找100BASE-T1 PHY、我们建议使用 DP83TC812。

    如果您需要更长距离的 PHY、我建议使用 DP83TD510E、这是一种10BASE-T1L PHY、可支持长达2公里的长度、但它不是符合您要求的汽车 PHY。

    此致、
    Rahul