主题中讨论的其他器件: DP83TC811、 DP83TD510E
您好!
对于新项目、我想对以下问题获得一些答案:
- 我需要一个用于中央单元和多达16个单元之间以太网通信的 PHY。
应用是航空电子设备、PHY 的温度等级需要至少为125C 结温
您对这种 寿命较长的 PHY (PHY)有何建议?
- 我考虑使用汽车 PHY DP83TC811S-Q1、因为它能够根据100BASE-T1标准在单对上工作。 但是、由于设备之间的最大长度可达60m~80m、我不需要100Mbps、因此我认为以10Mbps 的速率运行。
- 在这种情况下、您能不能肯定 DP83TC811S-Q1支持的电缆范围是多少?
- 如果使用 BMSR 寄存器将器件设置为10BASE-T 全双工,这是否意味着它将在标准电缆长度为100m 的单线对上支持10BASE-T?
- 在数据表中、它被写为" 100BASE-T1–符合 IEEE 802.3bw 标准–符合开放联盟标准–可与 BroadR-Reach 和100BASE-T1 PHY 互操作"句子"符合开放联盟标准"的含义是什么、如果速率为10Mbps、将保持互操作性 100Mbps?
- 由于产品将具有大量 PHY、为了减少布线、我希望在 SMII 模式下工作。
- 为什么这种模式是 SGMII 而不是 SMII (1000M 与100M)?
- 如果我想在10Base-T 而不是100Base-T 中操作器件,我可以使用 SMII/SGMII 吗?
- 在10BASE-T 模式下、SMII 总线的速率是多少
- 在 MII/RGMII/SGMII 模式下、写入 PHY 的时钟(XI 引脚5)为25M、在 RMII 模式下为50M。 如果设备在10BASE-T 而不是100BASE-T 中工作,25M 是否仍然为真?
谢谢、
Avner