This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:磁选择

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174058/dp83869hm-magnetic-selection

器件型号:DP83869HM

您好!

我正在设计一个具有两 个 DP83869HM、处于100BASE-TX 模式的电路板。 一位同事提议将 INRCORE 1000B-5001FXNL 作为磁性元件。  我无法理解此组件是否可用于此配置(双 100BASE-TX)。 可以帮帮我吗? 此致、Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    双100Base-TX 是什么? 您是否对100Base-TX PHY 使用2个通道、 而对其他100 Base-TX PHY 使用另外2个通道?

    我们尚未对此进行评估、但我看不到它为什么不起作用的任何原因。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您的快速回答。 我附加了一个图像、以阐明架构。 如果磁体的配置允许我获得我想要的结果、我对磁体有疑问。

    此致、 
    Fabrizio



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是可行的。 确保遵循869数据表(第10.2.1.2.1节)中的 Magnetics Connection。