This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:特定条件下的最大电源电流

Guru**** 2958040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175154/dp83867is-maximum-supply-current-in-a-specific-condition

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、
我的客户必须估计最坏情况下的功耗和热性能。
您能否在以下情况下为每个电源轨提供最大电流?
BTW、为什么在下面文档的"4功耗基线数据"中将通道利用率设置为50%?
http://proddms.itg.ti.com/stage/lit/an/snla241/snla241.pdf

- SGMII
-两个电源配置
- VDDIO = 1.8V
- VDDA1P0 = 1.0V
- VDDA2P5 = 2.5V
- Ta 最大值= 85c
-通道利用率= 100%
-1000M 和100M 外壳

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有针对您正在寻找的特定条件进行测量。 然而、RGMII 和 SGMII 的功耗几乎相似(SGMII 将略高~10mW)。

    您还可以参阅 DP83869的功耗部分、其中包含了 SGMII 到 Copper 的功耗测量。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf?ts=1669676540135&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83869HM

    建议在测试系统中将理想测量的通道利用率设置为50-60%、这就是在执行的所有测试中将其设置为50%的原因。

    RGMII 中的功耗将在100%通道利用率下增加~10mW、但在 SGMII 中、我预计功耗不会发生任何变化。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul - San、

    感谢您的建议!!

    什么文档或什么合规性测试条件 建议使用"50-60%"?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi-San、

    这是一个通用指南、我们在使用数据包发生器中50%通道利用率执行测试时遵循该指南。

    此致、

    Rahul