This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:需要 DS125BR111RTWR 电路验证

Guru**** 2826155 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175554/ds125br111-ds125br111rtwr-circuit-verification-required

器件型号:DS125BR111

尊敬的 TI 团队:

我们的设计中使用了中继器 DS125BR111RTWR、并且将其配置为引脚模式。 但主机未检测到我们的器件。

主机和 器件之间仅存在此转接驱动器 IC。  您能否确认以下 电路是否正常。?

此致、

Yogishwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogishwari、

    以下是我在您的原理图上的注释:

    • INA+/-上没有电容器是否有原因? 我建议放置0.1uF 电容器以匹配其他高速通道引脚。
    • EQA1/EQB1引脚不用于 DS125BR111设计。 我建议使用1k PD 电阻器接地。
    • 对于 EQA0/EQB0、10K 至 GND 不是可接受的引脚设置。 请参阅下表以设置 EQ 等级。

    • 对于 Voda_DB/VODB_DB 引脚、10K 至 GND 也不是可接受的引脚设置。 我建议使用1k PD 电阻器连接到 GND、以使 PCIe 操作的输出动态范围尽可能大(0dB)。
    • 我建议在 VDD_SEL 和 PWDN 上使用1k PD、而不是直接连接到 GND。

    最棒的

    卢卡斯