This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML-SP:RS-422、带冷备件 I/O

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176485/ds26f31mqml-sp-rs-422-with-cold-spare-i-o

器件型号:DS26F31MCML-SP

几个月前、我询问了上述器件型号的"冷备件"功能。  所有 RS-422驱动器和接收器是否具有与航天器相同的功能?  我们希望 RS-422接口能够连接到另一端未供电的器件

非常感谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    因此、这取决于-对于这个问题、它比"是"或"否"更灰色。  

    1.接收器总是要加载线路-当器件未通电时、面向总线的引脚通常是可以的。 符合 RS-422标准的接收器的额定共模电压为+/-7V、因此将有源器件连接到未供电器件通常很好、但高阻抗并不正确、因为它们具有阻抗、如果线路上有多个其他器件、则会影响的总体阻抗 系统。

    2.很多只有驱动器的 RS-422特定部件的 VCC = 0V 输出将不会出现线路-这对于大多数(如果不是全部) RS-422特定驱动器而言是特定的。 如果器件上有接收器、则通常不会包含该语句。

    3.RS-485器件(与 RS-422器件向后兼容、通常只是更好的器件)也会有其接收器负载、但通常会有更多的选择来具有更高的输入阻抗(与 VCC 无关)-除非您正在执行多通道操作 (很可能基于您所查看的器件) RS-485器件通常建议用于 RS-422应用、因此我也希望将其包含在 RS-485器件上。

    总之、当 VCC=0V 输出不加载(这意味着差分总线输出不加载总线)时、大多数仅使用 RS-422驱动器的器件将具有相同的特性(这意味着差分总线输出不会加载总线)(如果不是全部、则应该是大多数情况、但可能有一两个例外) 不过、如果接收器位于线路上、则无论 VCC 如何、都会产生固有负载、但符合 RS-422标准的接收器可以在 线路上处理-7V 至7V (w.r.t。未供电设备的接地)、而不管 VCC 如何、也不管是否使用 RS-485器件 (由于其向后兼容、通常也符合 RS-422规范)其-7V 至12V 电压。 因此、只要有效信号处于未供电器件的共模额定值范围内、差分总线上就可以存在。 但是、控制台侧引脚(单端数据/控制输入) 通常为高阻态、R 的输出实际上只是一个 FET 缓冲器、因此它也应该是高阻抗并且不会加载太多-但是当 VCC = 0V 时、大多数部件无法处理控制台侧引脚上的信号、因此当它们为高阻态时 大多数器件都具有 ESD 二极管、如果这些二极管正向偏置过大、则会断开(数据表的绝对最大值表中对此进行了说明)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson