This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176642/hd3ss3212-hd3ss3212

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件:TUSB321

大家好、

请查看随附的 USB PD 控制器原理图、并提供有关 使用比较器和 ESD 保护的 USB MUX、CC 控制的反馈。 主要 让我们知道使用比较器电路来检测插头方向的 USB MUX 控制是否正常。

 e2e.ti.com/.../sch_5F00_usb_5F00_pd_5F00_a1_5F00_00.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:可以删除 C1144-C1147。

    2:不建议使用 CC 引脚来控制多路复用器、建议使用具有 DIR 引脚的 TUSB321来控制多路复用器的 SEL。

    Regars

    Brian