This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:HDMI 2.0适应性

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174917/sn65dp159-hdmi-2-0-adaptability

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

大家好、

有两个问题需要您的帮助、期待您的回复。

客户反馈、HDMI 2.0要求线对内输出偏斜为25ps (6Gbps 0.15Tbit)、但 SN65DP159的规格最大为40ps 客户发现、SN65DP159无法很好地用于 HDMI2.0接收。 我想知道您是否听说过这种问题以及如何解决?

 2.使用引脚搭接模式时、SCL_CTL/SDA_CTL 是否可以悬空?  

谢谢!

BR、

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    您可以共享原理图吗?  

    DP159输入支持交流耦合输入。 如果设计是在灌电流侧、那么我认为输入将是直流耦合、TMDS181将是这里更合适的解决方案。  

    当处于引脚设置模式时、我会通过4.7K 电阻器将 SDA_CTL 和 SCL_CTL 拉至3.3V 的高电平。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP159是在源端设计的、这里的主要问题是 DP141和 HDMI2.0标准之间线对内输出偏斜的不适用性。 您是否有任何设计建议供客户解决此问题?  

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    我不确定我是否理解这个问题。 DP141是一款 DP 转接驱动器、它如何满足此 HDMI2.0问题?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    DP159、抱歉键入错误。  

    客户在 源端设计 DP159、这里的主要问题是 DP159和 HDMI2.0标准之间的线对内输出偏斜不适用。 DP159的规格最大为40ps、但 HDMI2.0要求25ps。  

    客户希望了解如何进行设计以满足 HDMI2.0要求。

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    最大40ps 的线对内偏斜用于转接驱动器模式、DP159无法补偿输入侧的偏斜。 此外、给出的数字为最大值、这并不意味着 DP159将具有精确的40ps 线对内偏移。

    它们的 HDMI2.0有什么问题? 他们是否完成了 HDMI2.0合规性测试?

    查看您发送的原理图、它们是否可以使 EQ_SEL 和 PRE_SEL 引脚悬空?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    EQ_SEL 和 PRE_SEL 引脚悬空、未填充标记为 true 的电阻器。

    客户测试了信号、发现线对内输出偏斜超过了 HDMI 2.0的接收标准。  

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户已完成 HDMI2.0合规性测试、但 线对内输出偏斜测试失败。

    Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    它们是否在输出端具有共模扼流圈? 如果不是、他们能否添加扼流圈并查看它是否会通过线对内偏斜测试?

    谢谢

    David