This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:地址冲突问题

Guru**** 2968220 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176562/pca9543a-address-conflict-problem

器件型号:PCA9543A

您好!

我的客户有一个地址冲突问题、与 PCA9543A 需要与您重复检查有关。

它们具有 PCA9543A 和同一总线通道下地址为0xA0的器件。

它们 使用 PCA9543A 通道1下的另一个器件地址0xA0。

  如果主器件将 PCA9543A 通道从 Ch0更改为 Ch1、是否会出现地址冲突(0xA0)问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个通道是"同一总线通道"?

    SDA/SCL 引脚上的主通道一直处于激活状态。 如果0xA0器件位于该通道上、则任何从通道上都不能有另一个0xA0器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果您发布 I2C 系统的方框图、可能会有所帮助。 我不确定是否完全理解。 我想您说9543下游有两个器件具有相同的地址、您担心主通道和通道1上是否有该器件?  

    -Bobby