This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:滤波器的最大 CANH 和 CANL 旁路电容?

Guru**** 2523630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176532/sn65hvd230-maximum-canh-and-canl-bypass-capacitance-for-filters

器件型号:SN65HVD230

您好、CANH 和 CANL 可以承受的最大(或推荐)旁路电容值是多少? (从 CANH 和 CANL 到 GND)。 这些电容器与下游扼流圈配合使用、用作噪声的 EMI 滤波器。 我在数据表中看不到它的规格(或任何其他限制因素)。 FAE 能否让我深入了解 C1/C2的尺寸要求? 它们目前只有几个 nF:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    总线滤波电容的典型值介于10pF 和150pF 之间、具体取决于网络的大小。 具有更多节点的系统应使用更小的电容值、以避免总线电容过载。 总线电容器可放置在 CMC 的连接器侧、以过滤来自总线和慢速瞬态边缘的高频噪声。 由于 LRC 关系更复杂、在 CMC 的收发器侧放置电容器会在某些情况下导致过度振铃、但一些设计人员更喜欢这种安排来抑制收发器引脚上的任何电感反冲。

    请注意、这些是系统级建议、而不是对收发器本身的要求。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott