This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:用于 Δ∑μ A ADC 输入噪声保护电路的 TVS

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176397/tvs0500-tvs-for-adc-input-noise-protection-circuit

器件型号:TVS0500

在 Δ∑带 Δ Σ ADC 的电路板的布线上执行了 IEC61000-4-4突发噪声测试。
连接到电路板的电缆和 PCB 布线通过输入 CM/差分滤波器将信号传输到 ADC。

现在没有保护;只有输入滤波器。
对于噪声测试、观察到如下所示的波形。

我们是否有能够及时响应以钳制该电压的 TVS 钳位二极管?
现在需要考虑的是将电压钳制在<14V 左右;因此我们需要及时响应才能实现这一点。

一个考虑因素是 TVS0500……该器件是否会及时响应以钳位至<14V?
数据表并未真正进入响应时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我已检查此器件特性数据、响应时间将满足您的要求。 一旦器件发现电压高于 VBR、它将在低 NS 范围内将电压钳位至<14V。 最坏情况下的钳位电压 为9.5V、浪 涌电流为43A IEC 61000-4-5 8/20。  

    此致、

    Sebastian