This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:信道中继器(DS100BR111SQE/NOPB)的可接受电源噪声级别范围是多少?

Guru**** 2931030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176385/ds100br111-what-is-the-acceptable-range-of-power-supply-noise-levels-of-lane-repeater-ds100br111sqe-nopb

器件型号:DS100BR111
主题中讨论的其他器件:DS100DF410DS280MB810



在我们的设计中、通道中继器(DS100BR111SQE/NOPB)将使用高达10.3Gbps 的数据速度。

电源噪声是否会影响此 IC 的性能? μVRMS 会产生影响、可接受的电源噪声级别范围是多少、例如超低点噪声(单位为 nV/√Hz)、超低 RMS 噪声(单位为 μ V)。

为通道中继器选择电源时需要考虑哪些事项 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gurusamy、

    遗憾的是、我们尚未对该器件的噪声容限进行表征、但我们产品系列中的其他器件具有以下规格:

    DS100DF410

    DS280MB810

    如果您可以满足这些规格、我们将期望获得良好的高速性能。

    最棒的

    卢卡斯