This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:当二极管被插入 tusb8020的下载流中时、无法枚举具有 USB 2.0的器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173567/tusb8020b-q1-unable-to-enumerate-devices-with-usb-2-0-when-the-divice-is-inserted-into-dowmstream-of-tusb8020

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

tusb8020的原理图如下所示

电流现象如下所示

1 μ A 当、USB 3.0的器件插入下行端口时、工作正常;

2 μ s、将具有 USB 2.0的器件插入下行端口时、无法正常工作。 主机无法枚举二极管;

3 μ s、在系统终端执行"tcpdump -i usbmon3 -w usb.pcap"时,上述无法枚举的器件可用;

这有什么问题?

当插入 USB 2.0器件时、,D+/D-信号在 tusb8020,的上游被捕捉也被捕捉。

上游如下(CH1:D+ CH2:D-),在 D+/D-线路上无变化:

下游如下(CH1:D+ CH2:D-)

 

有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下行端口示波器波形上、如果通道1是 D+并保持低电平、且通道2是 D-被器件驱动为高电平、则器件会指示自己是低速器件、而不是全速器件或高速器件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    当任何低速器件、全速器件和高速器件被插入下行端口时、上游无法检测到 D+/D-上的任何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于插入下游端口的器件、它们是自供电器件还是总线供电器件?

    您能否查看 DN1_VBUS、DP 和 DM 的示波器图片?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件是总线电源

    DN1_VBUS 为5V、无示波器图片

    DP 和 DM 示波器定位就是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8020B 是否也显示为 USB2.0器件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的

    lsusb 会显示 TUSB8020的 USB3.0器件和 USB2.0器件

    我认为、当下游插入某些器件时、上游信号没有变化、因此主机无法枚举这些器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当集线器检测到端口上的更改或集线器更改 其自身状态时、它使用状态更改端点将数据传输到主机。

    您是否尝试将自供电设备插入集线器下行端口? 我正在尝试查看问题是否与电源相关。  

    在您所连接的示波器波形中、通道1 DP 和通道2 DM 是吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在所连接的示波器波形中、通道1为 DP、通道2为 DM

    我稍后将尝试使用自供电设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于通道1为 DP 并保持低电平、通道2为 DM 并变为高电平、下游器件指示自身为低速器件、这是预料中的吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、设备是鼠标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图进行审阅?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到 DM 一直变低?  应该发生的情况是、DM 变为高电平、并保持高电平~100ms、然后从主机发送 USB 复位信号。 在本例中、主机是 USB3220C。

    谢谢

    David