This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS315:RGB 到 MIPI 桥接 IC

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176583/sn65lvds315-rgb-to-mipi-bridge-ic

器件型号:SN65LVDS315

尊敬的 TI 专家:

现在、客户希望选择一个桥式 IC、用于将 RGB565666/888传输到 MIPI。

SOC 的接口为 RGB、屏幕接口为 MIPI。

我刚刚找到了一个 IC、即 SN65LVDS315、它只能支持8位 RGB。

我的问题是、我们是否有集成桥式 IC 或 一些单独方案的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、SN65LVDS315是一款8位 RGB 转 CSI-1器件。 目前、我们没有任何 RGB 到 MIPI-DSI 的器件。

    此致、

    Josh