This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D-Q1:C2000微控制器论坛以太网控制器(DP83848j)。 已烧坏或电源故障

Guru**** 2927570 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J, TMS320F28384D, TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159790/tms320f28384d-q1-c2000-microcontrollers-forum-ethernet-controller-dp83848j-was-burned-or-power-failure

器件型号:TMS320F28384D-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83848JTMS320F28384DTMS320F28386S

尊敬的先生,您好!我们将使用 TI 控制器(f28384dptpq)的定制板和以太网控制器(DP83848j)。 带有以太网控制器的 TI 控制器(RJ45连接器部件号为749801021CA)工作正常、可通过以太网访问编程并与 PC 通信。 经过一段时间(1或2天后),以太网连接器(DP83848j)被烧坏。 每次我们更换新的以太网 IC 并检查电路板是否正常工作时、都会重复此步骤3到4次。 我们确保没有物理短路。 请查找随附的原理图以供参考。 请建议如何避免 IC 烧坏。

e2e.ti.com/.../0334.Schematic_5F00_3_5F00_TI_5F00_Controller-copy-copy_5F00_2022_2D00_09_2D00_30.pdfregardsEG.Rajendhran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、  

    我查看了您的原理图、没有发现 DP83848实施方案有任何明显的错误、但我通常支持 C2000产品。 让我尝试一下、我是否可以让 PHY 团队中的某个人更仔细地查看它。 如果返回到 C2000实现可能存在问题、我可以为您提供支持!

    希望在第二天左右收到回复。

    此致、
    Cody   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您的意思是"以太网连接器烧坏了"? 发生这种情况时、您看到的症状是什么?

    我将回顾原理图的以太网 PHY 部分、并在5个工作日内回复您。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您的原理图中的电源反馈电路不正确。 这可能是导致您出现问题的原因。 请在引脚19上添加一个10uF 的钽电容器

    去耦电容器是否放置在非常靠近 PHY 电源引脚的位置? 我还 μF 在 PHY 附近没有一个10.0 μ F 电容器、用于 VDD 和接地层之间的局部大容量旁路(数据表的第7.4节)。  

    请修复这些问题、并告知我问题是否已解决。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复...

    现在、我们在 PBOUT 和 GND 之间放置了10uF 的纹波电容器。

    所有电容器都靠近电源。

    但问题仍然相同。

    实际上、我们制造了20 个电路板、其中一些电路板发生了故障。

    当我们为电路板通电时、电路板通常消耗50mA 电流、但有时我们为其通电时消耗0.5A 电流、然后我们检查电路板的以太网控制器 IC (DP83848)中是否存在短路。

    我们在 f28384dptpq 控制器中使用24M Hz 晶体。

     建议解决此问题。

    此致

    例如 Rajendhran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    50mA 和500mA 上电情况之间是否有什么不同?

    您如何检查 PHY 中是否存在短路? 您是否检查了电路板上的短路情况?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    上电情况没有差异。

    最初、电路板看起来工作正常。 但这种控制故障似乎无法预测。

    有时、当我们打开电路板时、控制器(DP83848J)会发生故障。

       通过 xds100v2将控制器程序刷写到 f28384dptpq 后 、以太网控制 器出现故障或过热。

    我们正在识别以太网故障、当我们尝试 ping 电路板时、它没有响应、并且已建立的以太网 连接与 PC 断开。

    此时、我们发现电路板的电流消耗为0.5A。

     建议进一步解决此问题。

    谢谢、

    Rajendhran。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    让我与团队一起讨论这个问题、明天回来。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您能描述一下 PHY 在发生烧写操作后的行为吗? 您可以读取/写入寄存器吗? 您能看到时钟的任何切换吗?  

    加电期间、请探测电源引脚上的电压、以查看是否存在高于最大额定值的杂散。

    我还怀疑存在物理焊接问题的可能性。 有关 QFN 附件、请参阅以下应用手册: SNUA271

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    晚上好。

    感谢您的回复...

    当我们尝试对电路板执行 ping 操作时、它没有响应、并且已建立的以太网 连接与 PC 断开。

    当时、我们发现电路板消耗的电流为0.5A。 我们观察 到、每次只有加电时间才会发生、或者我们刷写了它已完成的程序 、并尝试检查 ping 是否未发生。

    我们无法预测在加电期间发生这种情况的原因。

    我们有20 nos 板、我们观察到的一些板。

    我们有一条用于 LED 的 GPIO 线、它将在 控制器( f28384dptpq)中持续发光、但以太网控制器当时并未闪烁、我们观察到功耗较高、因此我们没有检查读/写寄存器。

    我们 检查了 Cystral X1、我们得到 25MHz 时钟正常、并检查 TX 时钟是否为25MHz 图像以供您参考。  

    我们将转换器 TSR1-2433电源用于以太网控制器、没有压降和变化。

    我们将外包给焊接人员、他们还使用取放机 (自动化)。

    我们的项目是 在以太网 控制器开关中使用20块电路板来访问 该功能。

    我们的建议。

    外部参考 时钟 X1 晶振是否有任何异常? 我们也可以使用振荡器。  

    在我们的设计中、阻抗线是否存在任何问题?

    我们需要将任何其他电源更改为控制器 DP83848J、而不是 TSR1-2433?

    我们是否需要在电力线中添加任何额外的电容器值?

    请提供进一步的建议...

    等待您的宝贵恢复。

    此致

    例如 Rajendhran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我怀疑这里超出了一些绝对最大额定值。 请在加电期间提供电源引脚、CLKOUT 和 RESET 引脚的示波器截图。  

    请发送1张合格电路板的屏幕截图、1张故障后的屏幕截图。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复...

    请找到 工作板的屏幕截图

    (引脚28) e2e.ti.com/.../New-folder-_2800_3_2900_.rarX1_clock电平电压为1.34至1.8V。

    将 VCC 和复位线路电压重命名为3.3V 直流电压。

    我们捕获这是逻辑分析。

    失败后:

    我们无法捕获、因为电源线3.3V 和接地短路、IC 过热、因此可能会影响控制 器 f28384dptpq。 以便我们无法捕获故障后的电路板。

    此致

    例如 Rajendhran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我无法在您发送的图像中看到电压电平。 您能否发送示波器捕捉? 我想知道 Vcc 的值、并查看是否在上电时出现过冲。

    PHY 是否在发生故障之前变得非常热? 要测试这是否是热故障、您能否在70°C 的环境温度下执行温度测试、并查看故障是否比正常情况发生得更快。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好、

    感谢您先前的支持。

    之前、我们使用 的是带 RJ45 (7498010210A)和  TI 控制器(TMS320F28384D)的以太网控制器(DP83848J)。

    现在、我们将以太网控制器(LAN8710A)更改为  RJ45 (7498010210A)和  TI 控制器(TMS320F28386S)。

    请查找原理图供您参考。 现在、我们尝试将以太网(RJ45连接器)连接到 PC、它未检测到网络和共享页面。

    编程代码和引脚多路复用器与之前使用的代码相同。

    我们在示波器中检查了时钟是否正常。

    1) 1)能否建议如何查找   不工作的以太网控制器或 TI 控制器。

    2)该 TI 控制器(TMS320F28386S)是否适用于该以太网控制器(LAN8710A)和  RJ45 (7498010210A)。

    等待您的宝贵恢复。

    此致

    EG.Rajendhrane2e.ti.com/.../TI_5F00_BMS_5F00_1V3_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    如果您不再使用 TI PHY、我将无法为您提供进一步的帮助。  TMS320F28386S 支持 MII 和 RMII、因此可通过任一接口与 Microchip PHY 正常配合使用。  

    谢谢、

    David