This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:CAN 总线故障规范查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177060/tcan1044v-q1-can-bus-fault-spec-inquiry

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044AV-Q1LM5088-Q1

大家好、团队、

客户询问如何确定总线故障范围。 请您解释一下还是共享任何文档?

  示例) A:12V 系统:+/- 45V

     B:24V 系统:+/-58V

     C:48V 系统:+/-70V

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    请使用 TCAN1044AV-Q1代替 TCAN1044V-Q1。 这是一种直接升级、TCAN1044V-Q1将不会随着时间的推移而提供支持新项目的电源。 TCAN1044AV-Q1将具有这种不断增加的电源。

    我们有一些资源可以帮助您解释您的问题。 这种保护要求的主要驱动器是点火期间的负载突降、此时电池电源电压电平可能会大幅波动。 如上所述、该脉冲的钳位取决于系统类型。 12V 系统中的负载突降通常被钳制在40V 附近、而24V 系统中通常被钳制在58V 附近、这就是 VBUS 能够在点火期间发生故障时处理此电压的原因。

    以下是讨论 LM5088-Q1上下文中的负载突降的应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snva681a/snva681a.pdf

    以下是 TI 培训视频、其中概述了汽车瞬变: https://training.ti.com/automotive-transients-explained

    最棒的

    Danny