请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 尊敬的 TI:
解串器为 ti960、摄像头模块的串行器为 ti935。
现在、串行器和解串器可以通过 I2C 进行通信、并可以抓取 mipi 波形。
但 mipi 数据位于其他4行(上、因为解串器的 mipi 为2C8L)。
如何解决此问题。
祝你生活愉快。
志祥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
解串器为 ti960、摄像头模块的串行器为 ti935。
现在、串行器和解串器可以通过 I2C 进行通信、并可以抓取 mipi 波形。
但 mipi 数据位于其他4行(上、因为解串器的 mipi 为2C8L)。
如何解决此问题。
祝你生活愉快。
志祥
您好、Hamzeh、
是的、 DES 正在接收 CSI-2数据。 DES 的 mipi 是2C8D 的接口。 现在、高四位将数据传输到 FPGA、低四位没有数据、这里是我的寄存器设置。
祝你生活愉快。
志祥
ub960dercfg 0x4c,0x01, 0x58,0x5e, 0x5c,0x30, 0x5d,0x60, 0x65,0x60, 0x6d,0x7c, 0x7d,0x01, 0x6e,0xaa, 0x72,0x00, 0x10,0x91, 0x32,0x01, 0x33,0x03, 0x1f,0x00, 0x21,0x14, 0x20,0xe0, ub935sercfg 0x02,0x73, 0x03,0x12, 0x32,0x49, 0x06,0x6a, 0x07,0xf2, 0x03,0x13, 0x05,0x38,