Other Parts Discussed in Thread: XIO3130, XIO3130EVM
你(们)好。
客户遇到 XIO3130问题。
问题如下:
虽然器件看起来绑定正确、并且器件出现在下行端口1和2上、但客户只看到下行端口2上的活动。
如果他们扫描 PCI 总线、他们会看到器件本身、其所有下行端口以及下行端口2上的器件、但下行端口1上没有任何内容(不存在参考时钟–请参阅下面的内容)
即使下游端口3未启用、也存在参考时钟(100Mhz–见下文)
下面是一些更详细的信息:
DN1_DPSTRAP = 3.3V
GPIO[0]= 418mV (4.7K 电阻器)
GPIO[1]= 0V
GPIO[2]= 3.3V
DN1_REFCLKO:无活动
DN2_DPSTRAP = 3.3V
GPIO[4]= 426mV (4.7K 电阻)
GPIO[5]= 0V
GPIO[6]= 3.3V
DN2_REFCLKO:100MHz 时钟
DN3_DPSTRAP = 0V
GPIO[8]= 3.3V
DN3_REFCLKO:100MHz 时钟
您认为有人可以帮助解释这种行为吗? 数据表中遗漏了什么?
谢谢!