This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:[CISP010] I2C NO-ACK - Pega

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175620/ds90ub949a-q1-cis010-i2c-no-ack---pega

器件型号:DS90UB949A-Q1

尊敬的团队:

始终感谢您的帮助。 客户遇到这样一个问题:他们的949设计在 I2C 上不是 AC[K、但其他947和941设计 I2C 运行良好。 您能否指导我如何首先验证此问题?

 e2e.ti.com/.../TI949_5F00_CIS010.pdf

此致、

新手

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rookie:  

    我将查看这些资料、并在本周结束前返回给您。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rookie:  

    您能否在此处提供有关此问题的更多详细信息? MCU 和 FPD I2C 总线上的949之间的 I2C 上是否没有 ACK (不是 HDMI DDC 信号?)? 您可以共享的任何寄存器转储以及与947/941不同的初始化序列吗?  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shu、

    我们解决了该问题。

    此致、

    新手