This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:以太网测试模式1 125MHz 时钟损耗

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177166/dp83tg720r-q1-ethernet-test-mode-1-125mhz-clock-loss

器件型号:DP83TG720R-Q1

我们在正常运行模式下关闭了 CLKOUT 引脚(REG 0x453=0x6且 REG 0x452 = 0x600)、然后切换到测试模式1、发现 CLKOUT 的125MHz 时钟丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    使用 testmode-1时、请删除0x453和0x452的写入值。 在测试模式1期间、该寄存器应该会获得 TX_TCLK 时钟。

    --
    此致、
    Gokul。