This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:增强 HDMI 信号传输距离

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177010/sn65dp159-enhance-hdmi-signal-transmission-distance

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TDP158

我们的客户主要从事视频会议系统、输出信号为 HDMI。 客户希望将传输距离从15米增加到25米。 哪种材料可以满足客户的应用要求、并且是主要模型?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前器件是否适用于 DP159 15米的距离?

    谢谢、
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有集成 HDMI 输出接口的 A311D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 的哪个版本? 您需要通过长电缆克服哪些损耗?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      长距离传输期间的 HDMI2.0信号启动屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的长电缆有多大的插入损耗?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望找到一个芯片来增强信号并延长传输距离、因为远距离传输中存在"屏幕模糊"现象。 但是、他不知道哪一种更合适、SN65DP159或 TDP158。

    客户尚未测试插入损耗。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 HDMI 2.0重定时器 DP159、它可以处理 高达14.5dB 的 HDMI 2.0均衡。

    因此、您需要了解这对于 PCB 上的损耗量和电缆长度是否足够。

    谢谢、

    扎赫