This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:当不使用该通道时、如何处理差分输入引脚和输出引脚对?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175741/ds80pci102-how-to-deal-with-the-pair-of-differential-input-pins-and-output-pins-when-the-channel-would-not-be-used

器件型号:DS80PCI102
主题中讨论的其他器件:SN65LVPE501

大家好、

   客户有疑问:

   当 不使用 B 通道时、如何处理差分输入引脚(INB+和 INB-)和输出引脚(OUTB+和 OUTB-)对。 如果这些引脚悬空或通过电容器(电容值的多少)?接地

   为什么 每个通道接口都有一个电容器(如 OUTA+和 INA+都有电容器)? 电容器发挥何种作用?由于 TX 器件和 RX 器件之间的电压差、这些电容器是否隔离直流电? 以及如何选择电容器的值? 基于该速率?

   客户与 SN65LVPE501有同样的困惑。  

   

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    1)。 请使用连接到 GND 的49.9欧姆交流耦合电容来端接未使用 的输入和输出。

    2)。 需要使用交流耦合电容器来隔离输入或输出的共模电压。

    3)。 LVPE501也是如此。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       感谢您的友好支持。

       对于1)、我想更清楚地说明它。 以 b 端口为例、C1、C2、C3和 C4为0.1uF、R1、R2、R3和 R4为49.9Ω Ω。  我是对的吗?

       对于2)、如何计算 交流耦合电容的值? 封装呢?0402或0201?

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    1)。 是的、您的理解是正确的。

    2)。 您可以将220nF 电容与49.9 Ω 电阻配合使用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       感谢您的友好支持。

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       感谢您的友好支持。

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       感谢您的回复。  

    您的