This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:在物理连接上具有毫秒连接损耗的情况下、链路更稳定

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169986/dp83td510e-more-robust-link-in-scenario-with-millisecond-connection-losses-on-physical-connection

器件型号:DP83TD510E

在我们的方案中、物理连接会遭受几毫秒的连接损失、这会导致链路丢失、并建立一个新的连接、这需要大约一秒钟或更长时间。

我们想问、是否可以在检测到连接丢失并建立新链路之前增加超时、以防止连接丢失整整一秒或更长时间。

数据表描述了一个10µs 窗口、在该窗口中会计算错误、对于我们的方案、需要10-100ms 的窗口、并且可能有助于在链路不良的毫秒数内保持连接。

需要澄清的是:在物理连接受到数毫秒干扰时丢失数据是没有问题的、在建立新连接之前的长时间停机是主要问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、

    我们没有10-100ms 的设置。 当链路丢失时、链路伙伴可能会漂移、并应再次同步以实现可靠的通信;即使链路状态在100ms 内被忽略、如果绕过重新链路训练、可能会出现数据包错误。

    预计的连接时间是多少?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    我们预计至少覆盖200µs μ A。

    可能的最大链路建立时间是多少?  

    此致、

    Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、

    我现在更清楚地了解问题和您的要求。 请允许我先花些时间澄清设计。 通常需要一周左右的时间。

    感谢您的耐心等待、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、  

    响应略有延迟。 当我收到响应时、您会随时通知您。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您的更新、期待收到响应。

    此致、

    Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、

    我们仍在解决此问题、但您现在可以尝试一些可能有所帮助的操作。

    [引用 userid="543603" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169986/dp83td510e-more-robust-link-in-scenario-with-millisecond-connection-losses-on-physical-connection "]数据表介绍了一个计算错误的10µs 窗口[/quot]

    当启用 FLD 时、这种情况似乎就是这样、禁用此功能可能会延长窗口。 我们尚未验证延长窗口的时间、但尝试不会有任何影响。

    再次感谢您的耐心等待、我们仍在努力寻找解决方案。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您提供信息。 我们已经在数据表中看到了 FLD 函数、并在联系 TI 之前将其禁用、遗憾的是它没有解决问题。

    此致、

    Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、

    我们找到了一个要尝试的寄存器:

    • 寄存器0x0502
      • 位[7:0]改变了链路中断之前所需的错误数量。
        • 尝试将其放大、看看它是否对您的应用有帮助。
      • 位[8]禁用解扰器解锁上的链路中断

    请尝试一下、如果有问题、请告诉我。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    好的、我们会尽快尝试、我会在接下来的几天告诉您我们的结果。

    此致、

    Kristian