This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:在复位初始化期间 I2C 线路变为低电平状态

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174928/tca6408a-i2c-line-to-low-state-during-reset-initialization

器件型号:TCA6408A

您好!

我们的客户对 TCA6408A 复位初始化过程中的 I2C 信号线路条件有疑问。 您能不能告诉我们您在复位初始化过程中是否遇到过将 I2C 线路拉低的问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    I2C 线路在复位期间变为低电平到底意味着什么。 您是否意味着器件已通电、然后您切换复位并看到 SDA 变为低电平一段时间?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您的快速回复。

    但是、我们无法获得客户的确切用例、是否可以让我们了解以下两个用例。

    1.设备已通电,然后切换/reset。

    2.加电期间/reset=Low。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174928/tca6408a-i2c-line-to-low-state-during-reset-initialization/4421770 #4421770"]1. 设备已通电、然后切换/reset。

    这应该是可以的、我以前从未听说过这种情况有任何问题。

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174928/tca6408a-i2c-line-to-low-state-during-reset-initialization/4421770 #4421770"]2. 加电期间/reset=Low。[/quot]

    这在技术上也应该是可以的。

    在这种情况下、我们发现了一些问题。 它不必与#RESET 有关、而是与 TCA64XX 的电源定序有关。 我认为 VCCP 需要在 VCCI 之前上电、或者在某些情况下 SDA 可以锁定、直到两个电源都上电。 我需要仔细检查电源序列以确保正确、但我们计划更新数据表、在电源部分说明这一点、并在进行更改时发出 PCN。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢。 我明白了。

    关于 VCCI、VCCP 电源排序、您能不能让我们知道此时 不会发生 SDA 锁定情况的安全方法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我与我们的设计团队进行了交谈。 建议 VCCP 在 VCCI 之前上电(或与 VCCI 同时上电)。 这将在稍后的数据表中进行更新。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢。 客户告知 VCCI 和 VCCP 同时上电、所以我想客户没有遇到任何问题。

    此致、