This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:关于兼容模式进入条件

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176734/tusb8020b-about-compliance-mode-entry-conditions

器件型号:TUSB8020B

大家好、

 

我知道、集线器的下行端口仅在启用时才会进入合规模式

因此、通过来自主机的 USB 命令:SetPortFeature (port_link_State)=合规模式。

 

*我指的是其他 E2E 主题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080227/faq-tusb8041-how-do-i-test-usb-3-0-usb-3-1-usb-3-2-electrical-compliance-on-usb-hubs

 

即使 TUSB8020BIPHPR 的 SMBUSz/SS_DN2为1 (选择了 I2C 模式)、TUSB8020BIPHPR 是否进入合规模式?

因此、我了解如果"主机:SetPortFeature (port_link_State)= Compliance Mode "正常、TUSB8020BIPHPR 将在任何设置中进入合规模式。

我的理解是否正确?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SMBUSz 为1且 SCL/SDA 被上拉时,集线器处于 I2C EEPROM 模式。  

    在集线器配置与 EEPROM 竞争后、TUSB8020返回正常模式、当 TX 以50欧姆端接时、它将进入合规模式。

    对于其他具有 USB3 Gen2的集线器、您仍然需要设置 PortFeature (port_link_State)以进入合规 性模式。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    隐藏