This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:无输出

Guru**** 2905110 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176974/max3243e-no-output

器件型号:MAX3243E

尊敬的 TI 团队:

我们的新项目使用 MAX3243E 进行串行端口转换、但发现信号输入时没有输出。

原理图如下所示:

输入波形如下所示:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件可能处于断电模式。 数字输入(引脚12、13、14)和特别是控制输入(引脚22、23)不得悬空。

    我不明白为什么 Q10044B 连接到输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    强制引脚以及数字输入引脚(一个鞋款还注明了12、13、14、22和23)不得悬空、否则器件处于不确定状态时可能会遇到应用问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢。 我们将 根据您的建议和测试重新设计电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们已经重新设计了电路、您能帮助检查一下吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您所做的更改应使器件状态为已知状态、这至少有助于缓解您看到的一些问题。

    话虽如此:

    T2In 和 T3IN 应短接至接地或 VCC。 即使 T2OUT 和 T3OUT 未连接、当您具有控制台端数据输入引脚(许多器件的 TXIN)且它们悬空时、即使未连接相应的输出、它们也对系统产生很少的负面影响:

    1、输入悬空会产生很大的功耗、因为悬空电压会导致逻辑电路形成相对较低的接地阻抗路径、这也会由于线路的电感而导致电力线上出现一些振荡。

    2.如果输入悬空、则相应的输出可能会产生干扰(振荡)、并且由于引脚未连接到任何部件、因此它可以充当天线、接收来自悬空输入引脚的干扰信号。  

    如果您将 VCC 接地或连接到 T2In 和 T3IN、则连接到这些引脚的内部逻辑电路的电流消耗将最小、电力线振荡的可能性更小、 输出引脚上不会有交流电压、因此不太容易对电路的其他部分产生负面影响。  

    系统 可能在不将这些引脚接地的情况下工作、但建议进行这些连接以帮助防止潜在的故障情况。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson