This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:REA 和 SHDN 引脚的连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177629/thvd1406-connection-of-re-shdn-pins

器件型号:THVD1406

大家好、团队、

在我的设计中、我计划将 RE 永久连接到 GND、将 SHDN 永久连接到5V 电源。

因此,在上电后,IC 将能够接收和启用(驱动器)?

或者、在上电后、我们需要对 RE 进行高到低转换、并对 SHDN 进行低到高转换、以将 IC 设置为接收和发送使能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制引脚是电平触发的;将它们直接连接到 GND/VCC 将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的-控制引脚是电平触发的、而不是边沿触发的、因此当 VCC 达到适当电平时、/RE 和/SHDN 的 VCC 直接连接将允许器件接收/驱动。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson