This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD50:是否有将接收器/驱动器 IC 用作缓冲器的问题?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD50, SN65HVD52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177703/sn65hvd50-any-issues-using-the-receiver-driver-ic-as-a-buffer

器件型号:SN65HVD50
主题中讨论的其他器件: SN65HVD52

根据 SN65HVD50的数据表、接收器和驱动器电路看起来彼此独立。  
我不认为这是什么问题、但在我们订购 PCB 之前需要仔细检查。

  • 您是否预计在从 单端输出 R (引脚2)到信号端输入 D (引脚3)之间运行布线以将此 IC 用作差分信号缓冲器时会出现任何问题?  

低频(100Hz - 360Hz)。
8微秒脉冲(宽度和时序均可耐受+/-1微秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电路是独立的。 全双工收发器可用作缓冲器。

    SN65HVD52针对较低速度进行了优化。